This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV62130:有关下限和上限的电感器选择

Guru**** 2529100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/621538/webench-tools-tlv62130-inductor-selection-about-lower-bound-and-upperbound

器件型号:TLV62130

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我使用 WEBENCH 设计 TLV62130电路时、电感器 IDC 的默认 LowerBound 和 upperbound 为5.506A 和10A。

如何确定该值?
它是否考虑 TLV62130电流限制值?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei Sasaki、

    是的、目标值和下限值是使用数据表第12页给出的公式计算得出的。

    该公式使用静态电流限制值(典型值4.2A)和30nS 的传播延迟来计算峰值电感器电流值。 为安全起见、Webench 在电感器上使用了20%的降额以及在峰值电流值上额外使用了20%的裕度。

    IPEAK =(4.2 + 30e-9*(Vinmax - Vout)/(0.8*L))/0.8

    例如、对于产品页面中的默认输入、此公式会导致 IPEAK = 5.493、这与 Webench 中的 LowerBound 和目标值匹配。 上限值固定为10A。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具