This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:将 TSMC 180 nm 库添加到 TINA 中时出现问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/621472/tina-spice-problem-while-adding-tsmc-180-nm-library-into-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

  1. 我已按照 所述将 TSMC 180纳米技术库(www.ee.iitm.ac.in/.../tsmc018.lib)导入 TINA-TI (http://www.ti.com/lit/an/slva527/slva527.pdf)。 tsmc018.lib 已成功编译、我也能够选择符号、但当我在原理图中使用这些宏/符号并执行基本仿真时、它显示了浮点除以零错误的错误。 我无法理解为什么会发生此错误。

         2.是否有任何其他方法可以将 tsmc018库与 TINA-TI 链接

此致

Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

        首先、有一点不相关但重要的是、在您提供的 MOS 模型链接中有一个额外的")"。 没什么大不了的、我只需去掉后括号即可进入模型。

    现在、我也遇到了与您相同的错误、然后我决定使用内置的网表编辑器来查看它是否会为我提供更多信息。 当您查看模型时、您会在第一行中注意到模型的级别设置为49 (见下文)、这是 TINA 遇到的问题。

    您可以将此数字减少到7、它应该可以正常工作。 这将适用于 NMOS 和 PMOS