This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO721M-EP:设计开关放大器时遇到问题。 没有用于仿真的模型的有用 IC。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC2G14, ISO721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620880/tina-spice-iso721m-ep-troubles-designing-switching-amp-useful-ics-with-no-models-for-simulation

器件型号:ISO721M-EP
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74LVC2G14ISO721

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在为2MHz 信号设计开关功率放大器时、我发现没有人提供快速 PWM、而高侧(或组合桥)集成驱动器+缓冲器、用于在2MHz 以上的频率下驱动快速 MOSFET (Si 或 GaN)。 我需要以最低10MHz 的频率驱动开关 FET。 有大量支持15MHz 频率的 Si MOSFET、GaN FET 可切换到微波炉。

我访问 http://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/articles/20%20MHz%20Bandwidth%20Envelope%20Tracking%20Power%20Supply%20Using%20eGaN%20FETs_2016-02-29.pdf
尝试使用逻辑门、隔离器 IC 和 MOSFET 来实现更高侧的驱动器、以快速替代自举二极管。

提供的栅极为 SN74LVC2G14、高侧隔离器为 ISO721。

仿真在 SPICE 中执行。 它可以是 TINA 或 LTSPICE、我不在乎、但有可用的模型。

但这些 IC 都没有提供模型。

只有 IBIS 模型、对于开关放大器仿真无用。 看起来、输入和输出缓冲器可以通过 Micro-Cap 从 IBIS 中提取、但引脚之间没有关系。

我被困在这里。

为了估算概念运行条件、我只需要 SN74LVC2Gxx、ISO72x 系列的一些近似工作 SPICE 模型、或者任何几乎兼容的器件。

(笑声) 我无法理解、为什么 TI 提供 IBIS 模型、但在研发过程中不提供任何使用工具 ...使用软件嵌入式密钥加密模型也是一种奇怪的方法-任何足够大的竞争公司都可以破解硬编码密钥,但大多数客户用户在不兼容的软件之间进行跳跃时会感到头痛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    请将此建模需求(SN74LVC2Gxx、ISO72x 系列)提交给您当地的 TI 销售代表。 如果您没有联系人、请发送电子邮件至 support@ti.com。

    Herman