This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61170:无法在10.8V 至13.2V 输入电压、30V 输出电压、20mA、30°C 条件下创建设计

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614656/webench-tools-tps61170-can-not-be-created-design-with-10-8v-to-13-2vin-30vout-20ma-30-degc-condition

器件型号:TPS61170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们无法通过 WEBENCH 创建具有以下条件的设计。 器件是 TPS61170。
输入电压:10.8V 至13.2V
输出电压:30V
输出电流:20mA
温度:30°C

但是、我们可以通过将负载电流增加到70mA 来实现设计。 我们可以在20mA 负载下获取运行值信息。
为什么 WEBENCH 无法在上述条件下创建设计?
轻负载运行是否存在任何问题? 我认为该器件在空载条件下没有问题、我们可以在上述条件下使用该器件。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    感谢您报告此问题、我们正在研究此问题、并将尽快再次讨论此问题。

    此致

    Raghav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghav-san、

    此帖子的进展如何?
    我期待您的回答。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei-San、

    设计本身应在20mA 时工作。 但是、选择将器件保持在 CCM 模式下的电感器在20mA 时可能会很大、从而导致补偿设计出现问题。 我将研究这个问题、但评估和更新可能需要更多时间。 同时、请像您一样创建70mA 设计、并根据需要更新组件。 您还可以使用"Opvals"选项卡更改 Iout 条件并在该工作点分析您的设计。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei-San、

    时间比预期的要长。 感谢您对此的耐心等待。 请立即尝试-设计创建应该有效。 如果您遇到任何问题或有更多问题、请告诉我。

    此致、

    模块