This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS60400:关于 TPS6400 PSpice 模型

Guru**** 2527310 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/621058/tina-spice-tps60400-about-tps6400-pspice-model

器件型号:TPS60400
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在哪里可以找到 TPS6400 PSpice 模型?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我们没有适用于此器件的 SPICE 模型。 所有可用型号均可通过以下链接找到。 您可以使用产品文件夹中提供的 EVM 继续进行评估: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以找到 TPS60400 PSpice 模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    正如我在上一篇文章中提到的、SPICE 模型不适用于此器件(PSpice 或 TINA-TI)。 请考虑使用 EVM 进行评估。