This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01352:为仅支持 B 模式、CWD 和 PWD 模式的超声波扫描仪设计自定义 TIDA-01352

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01352, DAC60004, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620484/tida-01352-customizing-the-tida-01352-for-ultrasound-scanner-design-that-support-b-mode-cwd-and-pwd-modes-only

器件型号:TIDA-01352
主题中讨论的其他器件: DAC60004LM5030

您好!

最初、我们的超声波系统计划仅支持 B 模式、CWD 和 PWD 模式。 因此,我们没有要求高电压+/-150V 的弹性成像模式,而大电流要求大约为100A,时间仅为几毫秒。

我们的系统具有128通道、具有16个 MAX14808脉动。
脉动 MAX14808具有5个电源轨、如

  1. 3.3V 固定电源轨
  2. 5.0V 固定电源轨
  3. -5.0V 固定电源轨
  4. 2.5V 至100V 范围内的可编程正电源
  5. 2.5V 至-100V 范围内的可编程负电源

 

问题1. 如何计算在 TIDA-01352中选择2mH 和100µH Ω 的 CT 和推挽式变压器的电感?

问题2.网络上不提供 CT [750340744]和推挽式变压器[750343547、750343548]的数据表。 我们如何获取有关相同的更多信息?

问题3. 为什么 TIDA-01352具有单独的 HV 和 LV/MID 推挽式转换器?  为什么不能通过相同的 HV 推挽来根据 DAC60004的基准电压生成150V 至2.5V 的不同输出电压?

问题4. 我们的超声波系统计划仅支持 B 模式、CWD 和 PWD 模式。 设计这个128通道系统时使用了16个 MAX14808脉动。 因此、建议继续使用单个推挽式电源、其输出可编程为获得2.5V 至100V 电压? 同样、对于负电源轨、可使用另一个推挽式电源进行编程、以获得-2.5V 至-100V 的电压。
因此、可以避免为 HV 和中/低压使用单独的推挽部分。

问题5. 如何在推挽配置中选择输出电感器和电容器的值? 这样做的公式是什么? TIDUCD8文档第15页的第2.3.2.8.1和2.3.2.8.2节中的公式来自哪里?

问题6. 如何选择连接到 LM5030补偿(COMP)引脚的电阻器和电容器的值?

问题7. 使用匝数比为1:100的电流互感器来执行 TIDA-01352中的电流检测。 是否可以使用分流电阻进行电流检测? 例如、可以以传统方式使用50mil 分流电阻器、以便分流电阻器的一端连接到驱动 MOSFET 和 CS 引脚的源极、另一端接地?

问题8. VCC-P1处的电压值是多少? 它是 Vzener - Vgsmin = 11-1.1 = 9.9V 吗?


提前感谢
Deepak V
项目工程师