This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO1211:ISO1211 PSPICE 仿真

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO1211, LM341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620858/tina-spice-iso1211-iso1211-pspice-simulation

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM341

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想问 iso1211是否提供 pspice 模型。 我需要使用 pspice 在 OrCAD 中运行仿真。 此外、对于该部件的 IBIS 仿真、我需要安装哪些工具才能使用 IBIS 运行仿真。

谢谢。

LEI_RA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    您可以使用 Mentor Graphics HyperLynx 进行 IBIS 模型仿真。 在 PSPICE 模型上,您是否有一个我们可以查看的类似设备示例? PSpice 模型对于这种类型的器件而言并不常见、因此我想查看正在建模的器件。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、
    我们仅使用 Orcad 进行仿真。 您是否认为可以向 TI 申请 pspice 模型。? 我们以前使用的器件 LM341用于 TI 的 DCD-dc 反激式应用、采用 PSPICE 格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、JC、

    我们使用的仿真是 OrCAD。 如果可能、我会要求 PSICE 模型来运行仿真。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 IBIS 模型、您是否有示例演示、说明如何在 Mentor Graphics Hyperlynx 中模拟此器件(ISO1211)?

    谢谢。
    Leo