This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Autodesk Eagle 中打开 TI PCB/sch 文件时出错

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620769/error-opening-ti-pcb-sch-files-in-autodesk-eagle

您好!

我似乎无法在 Autodesk Eagle 中打开 TI PCB/sch 文件、我无法在任何地方在线获取解决方案。 我如何主要使用 Autodesk Eagle 解决此问题(因为我最近才获得许可证)。

谢谢你。

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    多年来、TI 使用了多种不同的原理图格式。
    目前、我们使用 Altium。

    能否请您转发您尝试打开的原理图的一些链接、我将了解您无法打开这些链接的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是可找到设计文件的链接页面;

    谢谢