This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:WebBench 上更改铜模型后的总铜面积?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620146/webench-tools-webench-power-designer-total-copper-area-after-changing-copper-model-on-webbench

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队、

在 WebBench Designer 的热仿真工具中更改铜模型后、如何确定 PCB 的总铜面积是多少?

谢谢、

Julio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    目前、在 webench 热仿真中没有提供 PCB 总铜面积的信息。

    但是 、您可以获得 PCB 中每段铜的 X 和 Y 尺寸。 只需 记下并手动添加所有铜段的面积即可。

    请找到下面所附的图像、了解如何获取 PCB 每个铜部分的 X 和 Y 尺寸。

    步骤1:

    步骤2:

    此致、

    Mahantesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Mahantesh、我完全错过了。