This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:TIDA-00792

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ78350-R1, BQ76940, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617984/tida-00792-tida-00792

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ769400BQ78350-R1BQ76940BQ76940EVM

您好!

  1. 我们现在根据 TIDA-00792和 slua749A 建议构建设计。
    1. 我注意到位于 TI BOM 上的 bq 显示器是(TIDA-0079) :BQ7694000DBTR
    2. 我们订购了 BQ7694001DBTR bq...

                                                             i.    我想确保使用 bq78950-R1电量监测计操作 BQ7694001DBTR 时不会出现任何问题?

                                                            二       您在 TIDA-00792中选择 BQ7694000DBTR 的其他原因是什么?

  1. 如果您对 TIDA-00792、slua749A 或 其他版本有其他信息或修订更新、请发送给我。  

BR、

Rotem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rotem、
    bq78350-R1将支持非 CRC 或 CRC 监控器件、如其技术参考手册中所述。 bq7694001的电量监测计不应出现问题。 由于 bq7694000是基本部件、因此在 TI 参考设计中使用、没有特殊原因。
    2. TIDA-00792或 apnote 目前没有更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我现在介绍 的是基于 TIDA-00792和 SLUA749A (bq769X0系列顶级设计注意事项)的电气原理图、建议设计中的问题是根据  bq76940上的引脚 REGSRC 电源(引脚编号9)

                   

    1. 我 为  源极跟随器(N–FET 外壳和串联电阻外壳)选择部件。为什么在 SLUA749 par.9中根据引脚负载到20mA 高 电流进行了所有解释?

    1. 如果我根本不使用 CAP1 LDO (3.3V)、则只有 REGOUT 为 bq78350-R1供电、 我应该 在 REGSRC 引脚上接收什么负载电流?

    BR、

    Rotem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rotem、
    20mA 基本上是 REGOUT 的最大指定电流、因此讨论的是最大输出电流、但忽略任何内部 bq76940电流和 FET 电流、这也会影响 REGSRC。
    2. CAP1不应用于 bq78350-R1。 它用作 bq76940EVM 和 TIDA-00792中 LED 电源的基准。 REGOUT 可提供高达20mA 的电流、2.5V 时可能不足以为 LED 提供电流。 在由其他一些电源提供 LED 的情况下、REGSRC 所需的电流将是1) bq76940电源电流 ICC_REGSRC、2) FET 输出上的负载电流、以及3) REGOUT 上的负载电流的总和。 REGOUT 负载电流将是 bq78350-R1第8.5节、偶尔闪存写入电源电流第8.9节的电源电流以及任何接口电路偏置电流(例如 TIDA-00792 R78、R82、R105至 R108)