This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP8758-B0:具有集成开关的 LP87561F-Q1四相16A 降压转换器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP8758-B0, LP87561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/619205/tina-spice-lp8758-b0-lp87561f-q1-four-phase-16-a-buck-converter-with-integrated-switches

器件型号:LP8758-B0
主题中讨论的其他器件:Tina-TILP87561-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们正在寻找 LP87561F-Q1或 LP8758-B0降压转换器的 TINA-TI (或 LTSPICE)模型。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Danilo
    我们有一个用于 LP87561-Q1的 PSPICE 模型、但由于模型的复杂性、TINA-TI 转换将花费比平常更长的时间。 您是否更喜欢未加密模型而不是导入到您选择的仿真器中?
    谢谢
    Ranjani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、未加密模型也是可以的。

    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请让您当地的 TI 代表联系我们了解未加密模型、我们将根据 NDA 协议发布。
    谢谢
    Ranjani