This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61170:负降压配置-仿真不运行

Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620024/tina-spice-tps61170-negative-buck-configuration---simulation-does-not-run

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在 TINA 中创建了一个模型、其中 TPS61170用作负降压转换器、输入电压为-13V、输出电压为-5V、@ 1A。 遗憾的是、所有电压均为零。 我已经尝试过不同的输入、例如分段线性、步进和简单的电压源。 模型已连接。 您能帮我找出为什么我在输出端看不到-5V 电压? 我的最终目标是跟踪电路的波特图。

谢谢!e2e.ti.com/.../Negative-buck-TPS61170.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    请参阅以下文章: e2e.ti.com/.../3367.ground-nodes-in-ti-models
    我将向您发送后续电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我根本无法对电路进行仿真? 如果我像在所附文件中那样移动接地、我是否应该看不到 TPS61170的开关和生成一个输出? 我仍然看不到任何东西。

    e2e.ti.com/.../7624.Negative-buck-TPS61170.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    您的输入电压本质上为0V、因为它标记为在1秒内斜升至13V、并且您运行仿真的时间仅为2ms。

    我将 Vin 的刻度更改为毫秒、而不是秒(VG2在下面)、似乎可以正常工作-调节至低于 Vin 大约5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚发现、我使用的模型仅用于瞬态分析-这说明了我为完成波特图而进行的努力。
    谢谢。