This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01352:TINA 仿真文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01352, LM5030, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/618771/tida-01352-tina-simulation-files

器件型号:TIDA-01352
主题中讨论的其他器件: LM5030TINA-TI

您好!

是否有人拥有 TIDA-01352以下任何一个部分的 TINA 仿真文件?

1.正高压推挽电源部分
2.正极低压推挽电源部分
3.负高压推挽电源部分
3.负低压推挽电源部分

请与我分享!!!!

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    我们没有此设计的 TINA-TI 原理图。 但是、我们确实有适用于 LM5030的未加密 PSpice 模型、您可以将其导入到 TINA-TI 中以创建设计仿真原理图。 可在下面显示的视频培训系列中找到相关说明。

    此外、CSD19506 已有 TINA-TI 模型、请访问 www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    感谢您的建议、我将使用各种 PSpice 模型来仿真设计。
    我将尝试进行仿真并返回给您。

    谢谢、此致
    Deepak V