This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6521:LMH6521 Spice 模型在100MHz 和400MHz 之间提供意外的1.5dB 增益谷值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/616793/tina-spice-lmh6521-lmh6521-spice-model-gives-unexpected-1-5-db-gain-valley-between-100mhz-and-400mhz

器件型号:LMH6521
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

这是 LMH6521 ADS SPICE 模型的仿真图、来自以下地址:

www.ti.com/.../snoj009

这是提取项目的默认设置和根据数据表手动修改的输出负载的增益曲线。 如图所示、在100MHz 和400MHz 之间、明显下降了约1.5dB。

这与 LHM6521的数据表不一致(2016年8月修订)。  

问题是、在进入分析基带纹波效应的方向之前、应该信任哪个纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    该模型的工程师正在休假。 我们将在他回来时评估这个问题。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    如果计划是等待员工返回、是否可以获取有关员工何时返回的信息?

    我这边有一定的最后期限。 我想如果5天内答案不明确、我很有可能决定是分析此增益纹波的影响还是选择其他器件。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我是在线设计工具团队的建模工程师、将为 LMH6521模型提供支持。
    只需确认一下:您对该模型唯一关心的是从100MHz 到400MHz 的1.5dB 下降吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    所附项目中有一个经修订的模型。
    请查看并告知我您的任何反馈。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../LMH6521_5F00_ADS_5F00_AIO_5F00_wrk.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的支持。 我已经下载了工作区、它确实解决了纹波问题。 所以、做得很好!

    关于增益纹波是否是该模型的唯一问题、我认为可能不是。 还有一些其他的东西没有达到前一个模型的预期。 将再次运行仿真、以检查这些问题是否已在此新模型中修复。 我会尽快通知您、一两天内。

    同时、我有两个问题要问:
    那么、LMH6521测量数据的数据表中的曲线是吗? 普通客户是否可以访问测量数据?
    2.这类修复程序是否会在官方网页上更新以下载模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    数据表曲线来自测量数据和仿真数据。
    支持产品线拥有基础数据、因此他们必须调用以使该数据可访问。
    我将与他们核实。

    是否有您感兴趣的特定曲线或数据集?

     所有更新完成后、修订后的模型将发布到产品文件夹中。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    自设立这一职位以来,讨论范围扩大了。 我认为这有助于在该帖子的标题上保持相关性。 由于增益纹波问题已解决、我将单击此处的"这已解决我的问题"。
    我将要求我的同事跟进该模型的其他方面。 如果您也能参加该帖子、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的跟进。

    我很乐意与您的同事合作、解决他们的任何问题或疑虑。

    此致、
    John