This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40025:输入侧滤波器

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/619070/pmp40025-input-side-filter

器件型号:PMP40025

大家好、我正在设计 PMP40025参考设计、并针对应用进行了测试。 我还在努力调整电路板的大小以减小尺寸。

为了减小电路板尺寸并降低成本、无论是否可以优化输入侧滤波器、  

现在、对于230V 交流、整流后使用 π 型滤波器、47uF 450V、33uH、47uF 450V。  

还使用22uF、10uF、10uF 等更低的输入侧滤波器值测试了整流直流上的波形、  

纹波的峰峰值随着电容的降低而增加。 但输出侧电压得到调节、输出侧纹波略有增加。

降低电容和增大电感值是否有助于减小纹波、是否会影响效率以及其他与 EMI 相关的问题。 请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    增加电感和减小电容将影响输入纹波。 随着电感的增加、输入交流电流将主要由第二个电容进行滤波。 由于其电容值减小、因此会导致该电容器出现较大的电压纹波。 您可以观察其波形。

    其次、您还应考虑负载转换。 第二个电容器将在负载转换期间提供能量、因为大电感器将"阻断"直流总线的能量。 负载阶跃可能会出现较大的输出电压下冲。

    对于 EMI、随着电感增大和容差减小、 输入滤波器的输出阻抗(LC 的并联阻抗)会增大。 它降低了输入滤波器的衰减幅度。 EMI 曲线向上移动、可能超出标准。