This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28180:UCC28180

Guru**** 2542900 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/619418/tina-spice-ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想联系技术支持、但无法加载正确的网页。 我想为以下组件获取一个 pspice 模型:UCC28180。 唯一的模型是 TINA-TI SPICE、我没有此软件或没有购买方法。 我需要一个加密或未加密的有效 pspice 模型。 或未加密版本的 TINA-TI 模型、以便我进行必要的更改并将其转换为库文件。 如果您无法直接提供帮助、请给我一封技术支持联系人电子邮件。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、可以从 TI 网站免费下载 TINA_TI。 我们通常会将模型的加密版本发布到 Web、如果公司需要模型的未加密版本、则需要签署 NDA 才能发布。

    此致、
    Arash Loloee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以使用 TINA_TI 版本。 我没有意识到版本9是免费的。 但是、我现在遇到的问题是将我选择的器件整合到模型中。 尤其是 MOSFET。 该模型似乎仅输出高达1伏的电压来驱动栅极、这是完全错误的。 我使用 TI 员工生成的电子表格来节省时间、根据我的公式、它应该达到11V 左右。 如何更改 UCC28180的 VCC? 谢谢。 否则、如何签署保密协议以获取未加密版本? 或者、有人是否可以通过任何方式将 VCC 参数添加到我的加密参数中。 谢谢