This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61087:通过两条错误消息请求有关 WEBENCH 刺激的帮助

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TINA-TI, TPS61088, TPS55340, TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/619170/webench-tools-tps61087-ask-for-help-about-webench-stimulation-with-two-error-message

器件型号:TPS61087
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS61088TPS55340TPS55330

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

客户使用 TPS61087 (升压 DC-DC 转换器) 进行仿真、输入电压为5V、输出电压为12V。 从数据表中,我们可以看到最大输出电流大约为1.3A。   

但是、 如果我们将输出电流设置为1.1A 并更改电感器和二极管值(以满足输出电流的要求)、WEBENCH 将无法工作。 错误消息显示为学员。

仿真原理图显示为学员。

那么、问题是 WEBENCH 在这种情况下失败的原因。 客户想知道输出电流是否略大于1A、我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jie:

    我们将对此进行研究。 很快会回来的。

    此致、

    Mahantesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    田杰

    WEBENCH 设计失败、因为开关电流的计算值超过了3.2A 的开关电流限值。 这假设电感器电流纹波为30%且效率为~85%。

    凭借更小的电感器电流纹波(使用更大的电感器)和更高的效率(小型 DCR、低正向压降二极管等) 、该器 件可在数据表中给出的设计条件下支持高达1.3A 的最大输出电流。 我建议两个选项:

    1) 1)创建负载为1A 的 WEBENCH 设计、并在您喜爱的 CAD 工具中对其进行修改以支持1.1A 电流:

    您可以在1A 下创建 WEBENCH 设计、并将设计导出到支持的 CAD 工具(TINA-TI / Altium / OrCAD)中、您可以将其用作1.1A 设计的起点-增加电感器值、 选择压降更小的二极管、您可以尝试针对1.1A 负载进行仿真、并确保您的开关电流不超过3.2A。 附加设计可能符合您的需求。

    e2e.ti.com/.../TPS61087_5F00_1.1A_5F00_load.tsc

    2) 2)请考虑使用 WEBENCH 建议的替代器件,这些器件最适合您的设计条件(例如:TPS55330、TPS55340、TPS61088等)。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    田杰

    此外、为了补充 Srikanth 所说的内容、数据表图可能基于更典型的开关电流限制值、在本例中为4A。 WEBENCH 更加保守、使用数据表电气特性中的3.2A 最小开关电流限值。 希望这有助于解释设计创建失败的原因可能存在的差异。 在内部、设计算法尝试通过使用1.2MHz 频率下的最大电感器6uH 来尽可能降低纹波电流(电感器选择部分第11页提供了详细信息)。 但是、尽管如此、峰值电流最终大于3.2A 限值。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    模块