This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00364:TIDA-00364将48VDC 更改为84VDC?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00364, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/619020/tida-00364-tida-00364-changing-48vdc-to-84-vdc

器件型号:TIDA-00364
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

大家好 ,TIDA-00364 48V 直流电池供电的5KW 逆变器功率级 :

如何更改原理图以适应84VDC (20s Lipo - 74V 标称值、84V 充满电)的电池电压 (在相同的连续电流额定值下)(从而分别增加功率)?  功率级-半桥看起来在 CSD19536KTT MOSFET 上支持高达110v 的电压、所有电容器100V -看起来都很有能力。  传感器调节我将根据电压自行调节、这里我的问题只是功率级的变化。

如果可以、请指出需要更改的区域(例如电阻分压器、自举电路等)

提前感谢您

弗拉基米尔