This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:关于 TIDA-00792的标称电压

Guru**** 2896930 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76200, BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/618465/tida-00792-about-nominal-voltage-of-tida-00792

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76940BQ76930

你(们)好

我对 TIDA-00792有一些疑问。

请告诉我。

根据 用户指南文件、此设计的标称电压为36V-48V。 使用12节锂离子电池时、电池组电压为4.0V * 12 = 48V、使用15 节磷酸铁锂电池时、电池组电压为3.2V * 15 = 48V。

我有一些问题。

我知道锂离子电池的最大电压为4.2V 或4.35V。 因此、当使用12节锂离子电池时、最大电池组电压为4.2V * 12 = 50.4V。  此设计中是否允许该50.4V 电压?

2.如果使用15节锂离子电池、则标称电压为4.0V * 15 = 60V、最大电池组电压为4.2V * 15 = 63V。

我知道、BQ76940最多可使用15节电池、BQ76200最多可使用16节电池。 但 TIDA-00792规格为36V-48V。

如果我在此 TIDA-00792设计中使用15节锂离子电池、 那么在 TIDA-00792板中是否可以实现这一目标?

如果我无法使用15节锂离子电池、请告诉我原因。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 SS、
    正如您观察到的、电池在电压范围内工作。 所述的标称电压因所用技术和产品营销决策而异。 对于此设计、需要显示在大约48V 时12至15节电池的实现。 由于在较低电压下可以使用的电池更少、因此标称范围得以缩小。 bq76940可以支持多达9节电池、并且可以在电路板上组装、尽管该配置没有显示简单电路、设计人员可能更通常使用 bq76930为9节或10节电池供电。 虽然被认为是高电压的电压会随管辖范围而变化、但电路板被标记为高电压。 我当然建议您遵守您所在行业和地区的所有要求。 由于在测试设计的实验室中存在电压限制、因此设计测试的电压限制为4.15V/节或49.8V。
    设计中的组件将允许50.4V 电压。 由于合规性测试将需要进行过压充电测试、因此应考虑是否允许泄漏到 PACK TVS D5中、或者是否需要进行更改。 例如、如果您的标准充电电压为50.4V、并且您需要具有120%的充电测试电压、则施加的电压将为60.48V、略高于 D5的工作电压、但低于其击穿值。
    2. bq76200不受连接的电池限制、而是受最大电压限制、设计人员必须权衡允许的标称电压与瞬态裕度。 在具有低瞬态电压或有效瞬态抑制的系统中、设计人员可以使用更高的电压。 但是、bq76940受可连接的电池数量的限制。 该设计可以连接15节电池、大多数组件可以在更高的电压下工作、但在63V 电压下、D5和 D1将高于其指定的工作电压、因此泄漏电流将介于工作电压规格和击穿规格之间。 对于电池电压、您可能希望提高 D1上的额定电压、对于任何过压测试条件、您可能希望提高 D5上的额定电压。 当然、您将最了解您的系统、因此请考虑这些组件是否必要且足够、或者是否首选其他瞬态抑制技术。