请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我们正在开发一个用于空间通信的新平台,并且正在使用这款微芯片 MSP430F5438AIPZR,我们需要知道最高运行温度。
它通常约为135摄氏度、但我们需要进行研究、但我们找不到这些信息。 有人回答了这个问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在开发一个用于空间通信的新平台,并且正在使用这款微芯片 MSP430F5438AIPZR,我们需要知道最高运行温度。
它通常约为135摄氏度、但我们需要进行研究、但我们找不到这些信息。 有人回答了这个问题?