This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5116:PWM 裕量调节奇数开关节点行为

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617808/tina-spice-lm5116-pwm-margining-odd-switch-node-behavior

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

Howdy、

我在 LM5116的 FB 引脚上使用直流信号、模拟滤波的 PWM 信号、以调节输出电压。 总体目标是在 FB 引脚上放置一个200Hz 正弦波、从而使输出跟踪该正弦波并输出一个200Hz 正弦波。 它实际上运行得很好、但我注意到、一旦仿真结束、开关节点看起来会很奇怪。 输出端也有相当大的纹波(并且数量级小于输出 Vp-p、但仍然相当大) 。 有什么想法为什么?

我已经完成了计算并意识到、由于我们的负载是6uF 负载、并联了4kohm、因此我们的极点低于10Hz。 我不确定这是否会导致 happeninge2e.ti.com/.../Messing-Around-_2800_4k-only_2900_.TSC 出现一些奇怪的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    似乎是一个奇怪的应用。 我运行仿真并注意到、即使在从波形开始注入5V 电压后、FB 也是相当恒定的。 我猜输出中的巨大纹波会直接从您的注入信号馈送到 Vout。 您是否已经构建了此应用? 如果是、您是否有任何基准比较?

    如果不是、您是否还与产品团队进行了核实、以了解这是否会在现实中发挥作用?