This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2586:LM2586-12 TINA 模型请求

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617858/tina-spice-lm2586-lm2586-12-tina-model-request

器件型号:LM2586
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我有一位客户在为 LM2586-12寻找 TINA SPICE 模型。  我在 TINA 模型库中没有看到这一点。  我们是否有可用的模型?  如果没有、创建一个需要多长时间?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    我建议客户在 WEBENCH 中对此进行仿真。 SPICE 仿真已内置到工具中。 如果您还有其他问题、请随时直接与我联系。

    谢谢、