This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/VFC32:如何仿真 VFC32

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617292/tina-spice-vfc32-how-to-simulate-vfc32

部件号:VFC32
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在尝试开发一个包含 VFC 32 IC 的电路。 我一直使用 TINA 进行仿真、但在 TINA 平台中找不到 VFC 32作为组件。  

有人能帮我,如何在 TINA 中添加 VFC 32块吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    抱歉、我们没有此器件的型号。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。 或者、如果您有其他供应商提供的(未加密) SPICE 模型、您也可以将其导入到 TINA-TI 中。 如果您不熟悉此过程、简短的视频培训系列(下面的链接)将帮助您完成此过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回复。

    您能不能建议我如何仿真 VFC 32 IC 的功能来开发电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Himanshu、

    在我们的产品系列中、我没有看到此类器件的任何型号。 我建议您在放大器论坛上发帖、看看您是否可以获得有关使用该器件进行设计的非仿真帮助。