This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:申请 TPS65651 &放大器的 SPICE 模型;TPS65651A

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614637/tina-spice-request-for-the-spice-model-of-tps65651-tps65651a

主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS65651TPS65651A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

  我的研发人员需要 TPS65651和 TPS65651A 的 SPICE 模型进行仿真(使用 AMOLED 驱动器)。 请帮帮我们。 谢谢。  

黄兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    这些似乎是定制器件。 请联系您的 TI 联系人(您正在处理这些器件的人员)以了解这些型号。

    此致、
    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    遗憾的是、这些器件没有可用的 SPICE 模型。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona:

       请告诉我 TI 为什么没有 SPICE 模型? TI 无法为我们提供 SPICE 模型、或者出于其他原因? 我们认为 TI 应该为客户提供运行仿真的模型、对吧?

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    此器件没有型号。

    此致、
    Brigitte