This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UV LED 应用

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617139/uv-led-application

大家好、我正在开发一款消费类产品、该产品需要对以3-3.3V 电压和10mA 电流运行的 UV LED 进行亮光和调光。  该电路只需每5秒钟左右点亮和调暗 LED、以延长电池寿命。  是否可以使用 LDO (低压降稳压器)实现此目的、或仅使用无源组件?

Scot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scot、

    您可以尝试这种方法、但我建议您使用 LED 驱动器为该应用生成恒定电流。 它将更加安全。

    如有任何问题、请告知我!

    谢谢!

    夏季