This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/MC33063A-Q1:加密的 MC33063A-Q1 PSPICE 瞬态模型能否在 TINA 9.3.150.328 SF-TI 中运行?

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, MC33063A-Q1, MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/615482/tina-spice-mc33063a-q1-can-the-encrypted-mc33063a-q1-pspice-transient-model-be-run-in-tina-9-3-150-328-sf-ti

器件型号:MC33063A-Q1
主题中讨论的其它部件:Tina-TIMC33063A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

SPICE 专家和开关稳压器民间人士好:

 我看到  针对 PSPICE 发布了 MC33063A-Q1开关的12JUN2017模型。

当我尝试将引用 MC33063A-Q1 模型的 SPICE 网表导入到 TINA 中时、我们收到消息 " Invalid! 器件:$CDNENCSTART。 行:. (...\MC33063A-Q1 _TRANS.LIB)"

这是加密子电路声明".SUBCKT MC33063A-Q1_TRANS CII DC GND IPK SC SE TC VCC"后面的下一行

要使用加密的 MC33063A-Q1 PSPICE 瞬态模型、您是否需要支付 Cadence PSPICE 或增强版 TINA 的费用?  

如果有人希望通过仿真验证 IC、看起来会适得其反。

谢谢

Jim Mrowca

Ex-Tier '82:'97

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    产品文件夹中的 PSpice 模型已加密、只能在 PSpice 版本15.7或更高版本中使用。 这是论坛上一个非常常见的问题、我们已在常见问题解答中对此进行了讨论。 有关如何获取未加密的 PSpice 模型并将其导入常见问题解答中的信息。

    但是、在本例中、我有一个使用 MC33063A-Q1的.tsc 文件。 我已将其附在下面。 它适用于25V 至5.2V 的降压配置、电流为0.5A。

    我希望这对前 TI 员工有所帮助...

    e2e.ti.com/.../MC33063A_5F00_Buck.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为 MC33063A-Q1生成一个.tsc、该器件配置为在100mA 输出时从39V IN 降压到12V OUT 的降压?
    (我对此表示赞赏。 顺便说一下、我在 TI 的一些其他"模拟类型"朋友包括达拉斯的 Mike Korson 和亚利桑那州的 Keith Kunz)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    除了从39V 产生12V 电压外、它还没有针对任何情况进行优化。 更好的输出电容器可以降低纹波、您可以利用电感器值来获得适合您需求的解决方案。

    我只更改了输入和反馈电阻器...

    e2e.ti.com/.../MC33063A_5F00_Buck_5F00_12v.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Britt: 在我看到一些困惑时、为应用工程师提供了一些跟进:(也在本地复制了 TI AFA Keith Nicholas)

    1)将 MC33063A 与 MC33063A-Q1数据表进行了比较。 在 VCC 输入去耦上、显示了具有1000uF 电容器之间的输入电容器差异(非 Q:SLLS636N 第17页、第10页)、

    100uF 电容 (非 Q:SLLS636N 第9、13页、15个图)、100mF 电容(Q 类型:SLLS654C 第10、13、15个图)和10uF 电容(Q 类型:SLLS654C 第17页、图19自动电池原理图) 。

    因此、在比较这些情况时、我尝试了解可能推荐 的 MC33063A-Q1类型(如果您可以看到、几个数量级的幅度会令人困惑)

     2) 2)在开关电感器之前、是什么驱动引脚2 (开关发射极)上齐纳二极管的建议电压额定值? 它是否由稳压直流输出电压的前端直流电压驱动?

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    但是、Keith 可能有更多的意见、这是我的。

    1) 输入滤波电容器可能为100uF 或更低。 我怀疑100mF 是数据表中实际推荐的值(我想是拼写错误或从微到 m 的错误转换)。 电池示例实际上是使用10uF 构建并运行的、我知道的另一个参考设计使用4.7u 输入电容器。 实际上、我猜输入源可能与规格有关、而不是与 IC 有关。 话虽如此,我假设100 μ F 或更低的值应该是令人满意的。 不要忘记制造商指定的电容为0V、您应根据需要降低...

    2) 其他应用中使用的齐纳二极管是1N5819、其 BV 为40V。 我使用了 MBRS1100T3、因为它具有100V 的 BV (我之前使用过它...)。 该值应由输出电压值驱动。 100V 的值应允许您将其用于任何应用(在仿真中、我不知道您最终会使用什么、因此我不会受到正常设计约束!)。 我猜在大多数情况下、40V 器件是可以的。 我喜欢输出电压(bV>2 x Vout)的2X 经验法则、但这只是我...

    我再次希望这些信息对您有所帮助。