This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01226:次级 SPI 闪存

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/616971/tida-01226-secondary-spi-flash

器件型号:TIDA-01226
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR4710EVM-G2

我的客户在 DMD 板上看到了次级 SPI 闪存。 这不在参考原理图上。 DLPDLCR4710EVM-G2是否使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    在此 EVM 中、DMD 板上的闪存被禁用、控制器不使用。 主 EVM 板上有闪存 IC (原理图中的 U16和 U18)、这些 IC 是控制器使用的 IC。

    最棒的

    Sepeedah