This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01069:TIDA-01069

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/616410/tida-01069-tida-01069

器件型号:TIDA-01069

大家好、德州团队、

我正在设计 PIR 传感器模块、并希望它能成为您所提供的高级运动检测器。 我已经介绍了所有文档和原理图、只是想知道我们是否可以直接在不进行编程的情况下使用它、或者是否应该对 HDC1010YPAR & OPT3002DNPR & ADS1114IDGSR 进行编程、因为它们使用 I2C、或者我们可以使用给定原理图文档和构建中的给定 I2C 地址 我们自己的原理图并开始使用?

感谢您的帮助  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来就像您在问两个单独的问题。

    1.使用前是否需要对 HDC、OPT 和 ADC 进行编程:每个器件都有一个用于设置特定运行模式的配置寄存器。 例如、ADC 具有一个配置寄存器、允许您选择 PGA 块的增益。 I2C 总线也用于从这些器件获取数据。 必须通过 I2C 总线对系统微控制器进行配置。 因此、是的、需要编程/配置。

    2.您是否需要使用与 TI 设计原理图相同的 I2C 地址:否 您可以选择您喜欢的任何 I2C 地址。 只需查看您列出的每个器件的数据表中的 I2C 寻址要求、以确保满足这些要求。

    请告诉我这是否澄清了您的疑问。