This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD97396Q4M:CSD97396Q4M 模型评估

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD97396Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/615323/tina-spice-csd97396q4m-csd97396q4m-model-evaluation

器件型号:CSD97396Q4M
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

亲爱的先生

TINA TI 中是否有用于 CSD97396Q4M 的模型?

我必须评估的组件的电气特性
以下直流/直流转换器值:

VIN = 28V
VOUT = 16V
Iout = 8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolay、您好!

    我们没有适用于此器件的 SPICE 模型。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。 您可以使用列筛选器和搜索框来缩小搜索范围、以查找另一个具有可用 TINA-TI 模型的合适器件。