请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCD3138您好!
我正在设计一个将连接到交流电网(120V rms)的六 H 桥级联多级逆变器。
我想构建分布式控制系统、因此每个逆变器都有自己 的微控制器
为了生成 PWM (脉宽调制)信号、每个逆变器应具有所有逆变器的直流链路电压数据以及交流电网电压数据。
我希望数据传输最好是无线传输、也可以通过电路线本身进行传输。
我的问题是、TI 控制器以及此应用的通信方法中哪一种是最佳且具有成本效益的?