This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54320:TPS54320关于开关频率

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/616242/webench-tools-tps54320-tps54320-about-switching-frequency

器件型号:TPS54320

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

让我谈谈可以在 webench 中设置的频率。
我在 webench 中输入了以下条件。

・Vin=9V - 17V
・Vout=1V
Δ I Iout=1.2A・

但是、我无法设置高频率。
TPS54320可以设置更高的频率。
 请告诉我 webench 不仅可以设置为606kHz 的原因。



此致、
Yusuke /日本地区





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    WEBENCH 计算给定器件的最大 Fsw、同时确保不会违反最短导通时间、最短关断时间和其他热注意事项。 在这种情况下、97ns 的最短导通时间似乎是瓶颈。 对于17Vin、1Vo、最大 Fsw 限制为~606kHz。

    此致、

    Amod Vaz