This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:高通滤波器的电容器选择:NP0或... X7R???

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/616240/webench-tools-capacitor-selection-for-high-pass-filter-np0-or-x7r

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我看一下应用手册(抱歉、我不记得哪一个)、其中有一个截止频率为0、1Hz 的高通滤波器级。

我需要设计具有0至3、3伏(0.1Hz 至50Hz)工作电压的带通滤波器、因此我计划将第一级用作高通 Sallen-key 滤波器、然后再次使用低通 Sallen-key 滤波器。

在 allo 论坛上、我已阅读建议使用 NP0电容器、但对于较大的值(大于220或470nF)、则有 NP0值。

应用手册中报告说、我可以使用 X7R 电容器的电容值较大(我计划使用从1uF 开始的电容器、使用 Webench 可以说我使用22uF 电容器)。

基于 什么可以使用 X7R 代替 NP0? 如果我正确理解、我可以使用具有低温效果的高电压 X7R 电容器(假设在3、3V 应用中使用50V 电压)、对吗?

谢谢。