你(们)好。
我不熟悉 e2e 社区论坛。 这是我的第一篇文章
任何人都可以向我推荐一个包含以下功能的开发板。
1.可使用纽扣电池驱动 IC。
它应该包含10位分辨率 的 ADC 端口-其中需要连接6个传感器。
3.内置蓝牙和 Wi-Fi 模块。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sarathi、
首先、欢迎使用 E2E。 很高兴我能为您提供第一个帖子的帮助。
因此、从您的描述中、我们可以提出几个解决方案、因此我想将这次初始讨论限制在几种可能性上。 请浏览这些信息、了解它们与您的需求有多接近、并让我们知道可能需要哪些改进。 只是好奇、这是为了帮助您开发新产品还是进行某种类型的实验?
由于您需要电池电源(以及纽扣电池、因此假设小尺寸很重要)、我们从 CC2650传感器标签开始。 传感器标签有几个由 CC2650的 ADC 监控的传感器,您很可能必须修改接口才能直接访问,但我认为它具有您描述的大多数功能: http://www.ti.com/tool/TIDC-CC2650-UTAG 。 请浏览页面上的所有参考资料、包括应用部分。
开发板的高端产品是 BeagleBone Black: http://www.ti.com/tool/beaglebk 。 它具有强大的处理器和许多称为"capes"的接口插件模块。 此外、请探索这些选项、让我们知道这有多适用。 请注意、主板不是由纽扣电池供电、当然比传感器标签大、但它具有很多用途、对于系统设计概念、它可能非常有用。
请回顾这些内容、让我知道您的想法以及要采取的方向。
在您的服务中、
~Leonard
您好、Sarathi、
传感器标签是自包含的。 它具有用于编程的 JTAG 接口。 《用户指南》中有一些参考信息: http://www.ti.com/lit/ug/tidub25/tidub25.pdf 。 从该页面可以看到更多信息: http://www.ti.com/tool/TIDC-CC2650-UTAG 。