This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:7.5kW -需要设计建议

Guru**** 2532170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/616161/tida-00951-7-5kw--design-suggestion-required

器件型号:TIDA-00951

你(们)好

我已经了解了 TIDA-00951、它看起来非常像我在寻找锂离子电池组。 我想知道这是否可以扩展到7.5 kW 范围。 需要对此设计实施哪些更改、以及如何使用最大效率实现此输出。

直流输入至电池组:7.5kW

交流输出:5-7kW

请建议

此致

Dripta Ray