This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:使用不同的输出电容

Guru**** 2529320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/616088/webench-tools-use-of-different-output-caps

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、


我正在代表客户研究在功率级设计器中使用不同类型(例如陶瓷+铝)的多个输出电容器的可能性。 此外、是否可以为定制组件手动更改电容降额曲线、或者至少查看用于模拟默认电容降额的模型?

提前感谢。

祝你一切顺利、

Gustaf Falk Olson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustaf、

    如果使用自定义电容器、则输入的值是 WEBENCH 使用的确切值。 建议您直接输入自定义电容器的电容降额值、以便计算准确。

    混合输出电容器可用于器件的子集。 您应该使用特征过滤器来过滤已启用此特征的零件。