This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53355:OrCAD 问题错误"错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 TPS53355未定义"

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/615592/tina-spice-tps53355-orcad-issues-error-error-orpsim-15108-subcircuit-tps53355-used-by-x_u1-is-undefined

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用的是 OrCAD Capture CIS - Lite 版本17.2-2016。

我设计了 TPS53355原理图、但无法解决错误消息。
按下运行按钮时、会显示消息"ERROR (ORPSIM-15108):Subcircuit TPS53355 used by X_U1 is undefined"(错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 TPS53355未定义)。

您对此有什么想法吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei、

    如果您单击菜单"PSpice"并选择"View Output file"、是否有以".LIb"或".INC"开头的行、如下所示?

    如果不包含、则表示您尚未包含模型文件。 如果是、则 OrCAD Lite 可能不支持加密的 PSpice 网表。

    我建议您安装 TI.com 上提供的免费 TINA-TI。 您可以从 TPS53355产品文件夹中获取一个 TINA 模型。 请注意、TINA-TI 不会限制电路的大小、只要您的计算机能够处理这些电路、就可以对其进行仿真。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC-San、

    我将附加屏幕快照。

    有一行 以".LIb"开头、但没有"tps53355.LIb"。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    我没有 OrCAD Lite、因此我的评论基于 Allegro 设计条目。 您可能使用该模型为 TPS53355生成了一个符号。 仅使用引脚信息的引脚。 要运行仿真、您仍然需要包含模型文件:

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JC-San、

    感谢您的回答。
    我收到以下新错误消息。 这是否意味着我们无法使用免费版本的 OrCAD 进行仿真?
    "ERROR -- Evaluation version analog Node Limit (75 Nodes ) exceeded!"(错误--超过评估版本模拟节点限制(75节点

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    是的、lite 版本具有节点限制、并且不支持加密模型。 您将需要 OrCAD 版本15.7和更高版本的完整版本。 另一种选择是为您的 sims 使用 TINA-TI。 它是免费的、并且 TINA-TI 模型可用于此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil-San、

    感谢您的回答。
    我知道我们可以通过 TINA-TI 进行 TPS53355仿真。 但是、我们希望使用 Marvell 处理器 AVS 功能来模拟 TPS53355。
    我尝试了 OrCAD 仿真。
    我知道我们无法使用当前条件进行仿真。

    此致、
    Kohei Sasaki