This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00267:CAN-FD 器件的替代产品

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00267, SN65HVD255, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/615384/tida-00267-replacement-with-can-fd-device

器件型号:TIDA-00267
主题中讨论的其他器件: SN65HVD255TCAN1042-Q1

您好!

我们的客户正在考虑使用 TIDA-00267评估 CAN_FD。

假设信令速率为2Mbps。

 虽然 TIDA-00267上有 SN65HVD255、但如果它被 TCAN 1042-Q1等引脚兼容的 CAN_FD 产品所取代、是否可以在不进行任何更改的情况下使用它?

 他们是否需要更改电路常量或更改图稿?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、

    是的、您可以在 TIDA-00267中将 SN65HVD255直接替换为 TCAN1042-Q1、以支持高达2Mbps 的 CAN FD 信令。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大