This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM26420:有关电感值的问题

Guru**** 2533050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614976/webench-tools-lm26420-question-about-inductance-value

器件型号:LM26420

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试在条件下模拟 Webench、

------------------------

・器件:LM26420X(FSW:2.2MHz)

・Vin:4~5.5V

・Vout1:1.2V/1.1A

・Vout2:3.3V/0.6A

------------------------

但是、例如 Vout2 (3.3V)电感器的 LowerBound 为7.988μH μ H、我觉得更小的电感不是问题。

电感器的 LowerBound 7.988μH 的原因是什么?

(这是 Webench 错误吗?)

顺便说一下、我希望3.3μH μ H 电感器、在°3.3μH μ H 条件下、补偿超过45 μ H。

n ü 3.3μH 有问题吗?

e2e.ti.com/.../LM26420.pdf

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San:

    对于该设计、通过将两个通道的峰间纹波视为 Iout 的10%(类型值为0.1)来计算电感器值。 请参阅以下公式。 最小值将略低于公式计算的值(通常为0.8*Lo (min))。 即7.988uH。  

    您可以将电感器值减小到3.3uH、但它会将纹波电流峰峰值增加约高达 Iout 的30%。 请根据您所驱动的负载类型将其考虑在内。  

    此致、

    Bhushan