This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62163:反相电路模型

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614975/tina-spice-tps62163-inverting-circuit-model

器件型号:TPS62163
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

客户正在尝试使用 TPS62163制造反相电路。
客户正在考虑以下材料等电路。

网址:/www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva469c/slva469c.pdf


能否使用 TINA 仿真工具仿真 TPS6216x 系列的反相输出(3.3V ->-5V/60mA)?
如果是、是否有反相电路模型?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUto Sakai、您好!

    现有的 TPS62163型号不支持反相配置。 以下常见问题解答提供了有关此功能的更多信息。  

    此致、

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lakshmi-San、

    感谢你的答复。  

    我更改了 TPS62163瞬态模型(slvma51)并设计了一个与随附的 TSC 文件类似的电路。

    e2e.ti.com/.../TPS62163_5F00_inverting.TSC


    通过使用此电路进行仿真、结果如下所示。


    从常见问题解答中可以看到、我知道输出电压大约为0V、因为 SPICE 模型的所有 GND 节点都在内部连接到0V、这是正确的吗?

    此外、是否有任何 TPS62163支持 反相配置的计划?

    如果否、 您是否可以 使用该器件来仿真 反相 电路?

    此致、

    YUto Sakai