请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 主席先生,
在 TIDA-00951参考设计文档的第3页中、在主要系统规格下、在备用模式下、总线电流被称为5A。 而 在电池充电器模式下、输入总线电流为60A。 测试期间连接到直流总线的负载也仅消耗5A 电流。 请澄清 表中提到的60A 总线输入电流。 是否应为拼写错误?
谢谢、此致、
Swathika Rao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主席先生,
在 TIDA-00951参考设计文档的第3页中、在主要系统规格下、在备用模式下、总线电流被称为5A。 而 在电池充电器模式下、输入总线电流为60A。 测试期间连接到直流总线的负载也仅消耗5A 电流。 请澄清 表中提到的60A 总线输入电流。 是否应为拼写错误?
谢谢、此致、
Swathika Rao