This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LV4T125:SN74LV4T125

Guru**** 2553320 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LV4T125, UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658903/tina-spice-sn74lv4t125-sn74lv4t125

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUA78M

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要用于 SN74LV4T125的 Spice 模块、我在网站上找不到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamala、

    我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 我们的所有可用型号均可通过以下链接找到。 如果您需要开发模型、请联系您当地的 FAE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该设备的 CAD 模型与 OrCAD 捕获一起使用时会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

     您是否了解过     

     它具有一个用于 PW 封装中器件的 BXL 文件。  您可以使用免费的 Ultra Librarian 读取器将其转换为 OrCAD。  您使用的是 TSSOP 还是 QFN 封装?

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白了。 没有.bxl 文件的器件、如 UA78M33CDCYR 或任何 UA78MXX、情况如何? 它只有.stp 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

     我们必须创建这些文件。  可能会早到周五、但可能需要等到下周某个时间。

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

     UA78M 的 BXL 文件现在显示在产品文件夹中。   

     我认为这可以解决您的问题。  如果是、请确认。  如果没有、请指出我们尚未完成的工作。

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢