This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00155:DLP 近红外线光谱仪性能低浓度水样品

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658592/tida-00155-dlp-near-infrared-spectrometer-performance-low-concentration-aqueous-samples

器件型号:TIDA-00155

您好!  

为了评估 DLP NIR 光谱仪的性能、我正在寻找低浓度水样品的示例研究。 是否有人知道有关此应用的任何文献?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Silje、

    欢迎访问论坛、感谢您关注我们的 DLP 产品。

    我相信我们在 TI.com 上没有这一特异性的应用手册。 请问您的目标应用是什么?

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、  

    感谢您的帮助!
     是否有任何用于对液体和固体进行光学分析的 DLP 近红外线光谱仪参考设计示例用于任何水样品? 如果比色皿大约1厘米、我想吸水会覆盖其他任何东西。 但是、如果将试管支架和钨丝灯替换为具有较短光路长度的其他器件、则可能会获得一些信号。 那么、我想我的问题是、这是否已经完成(根据您的了解)?
    我有兴趣使用 TIDA-00155对具有2000-2500 nm 波长通道(在水浸中)特征成分的水样品进行体外筛选。  
    此致、Silje  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Silje、

    在与我的团队交谈时、我不相信我们会将这种性质的数据存储在 TI.com 上。 您可能需要咨询更擅长此咨询的第三方供应商。

    给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe、

    这是可以的、该应用不常见于这些类型的光谱仪。
    是否可以直接联系 NIR 工程师之一? 我想更换试管座和灯泡、非常感谢您提供的任何提示和可能的缺陷。 这样、镜片可以容纳多少功率?

    此致、
    Silje
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Silje、

    换货是什么意思? 我会看到我是否有任何同事可以与您联系。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Silje、

    我目前还没有很幸运地为您寻求帮助。 您是否仍需要有关此问题的帮助? 请告诉我。

    此致、