This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00626:板载振荡器 Y1和 Y2的重要性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, TIDA-00626, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658281/tida-00626-importance-of-onboard-oscillator-y1-and-y2

器件型号:TIDA-00626
主题中讨论的其他器件:LMK61E2LMX2592

尊敬的、

我正在研究 TIDA-00626的参考设计、并面临一些问题。 我想知道板载振荡器 Y1和 Y2在参考设计中的重要性。 此外、如第11页的以下 PDF 中所述、在设计中完全抑制板载振荡器也是可以的、我们可以通过绕过电阻器并使用 LMK61E2的基准振荡器来完全断开板载振荡器 Y1。 请帮助我进行设计、如果我们能够消除 Y1和 Y2、因为它们在市场上不可用、请访问 e2e.ti.com/.../tida-00626-datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    板载振荡器 Y1和 Y2是为 LMX2592提供高性能固定频率基准的选项、而 LMK61E2是 LMX2592的可编程频率基准选项、用于减少整数边界杂散。 您可以用于 PLL 合成器的任何参考。 因此、如果板载 LMK61E2、则可以消除 Y1和 Y2。

    您可以通过移除电阻器 R11来断开 Y1和 Y2与 LMX2592的 OSCin 路径的连接。 使用 LMK61E2生成 OSCin 基准信号、并按照 TIDA-00626用户指南第6.2节中的步骤对器件进行编程。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、

    渴望消除疑虑。

    如参考设计照片中所示、它们似乎仅连接 Y1和 ELEMENTIY Y2。 因此、请清除我的疑问、即基准振荡器只能在电路板上的 Y1中工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    是的、此参考设计仅适用于一个基准振荡器。 可以是 Y1 (固定频率)或 Y2 (固定频率)或 LMK61E2 (可编程频率基准)

    在三个引脚中、请仅插入/连接一个 LMX2592参考引脚、而不包含其他引脚。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal