This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00626:任何替代 NBB-312-T1、MAAD-011021-TR0500的器件

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/657910/tida-00626-any-substitute-for-nbb-312-t1-maad-011021-tr0500

器件型号:TIDA-00626

尊敬的、

我一直在设计此参考设计、我位于印度、但我们的当地不提供这些 IC。   NBB-312-T1在所有地方均缺货、请建议使用替代 IC、以便我们可以继续进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

     无引脚兼容的替代器件可替代 NBB-312-T1板载器件。 您可以联系 Qorvo/RFMD 经销商购买 NBB-312-T1。  

     DigiKey 中已有可供购买的 MAAD-011021-TR0500。

    但是、如果 NBB-312-T1器件不可用、您可以在另一个 E2E 主题中获得响应以绕过该器件。

    此致、

    Ajeet Pal