This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:交流/直流双极电源+/- 5VDC &3.3VDC 电源

Guru**** 2582675 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UCC28630, TPS63710, DLP-7970ABP, LP38692-ADJ, TIDA-00534, PMP20634, UCC28880, UCC28881, LP38692, LP38690, TPS562210, TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/659842/webench-tools-ac-dc-bipolar-supply---5vdc-a-3-3vdc-supply

主题中讨论的其他器件:CC3200UCC28630TPS63710DLP-7970ABPLP38692-ADJTIDA-00534PMP20634UCC28880UCC28881LP38692LP38690TPS563209

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我叫 Wes、我是北达科他州大学的高级设计学生、需要帮助。 我们正在尝试为4个运算放大器构建+/- 5VDC 电源、其最小电流和最大电流不超过150mA 我们还尝试使用3.3VDC 最小电流为 CC3200评估板加电、电流为0.500mA 至最大电流为1安培

我们已经尝试过 TI WEBENCH、但我们感到困惑、因为我们无法确定它。 它让我们进行3输出设计、它只允许我们进行5V 和3.3V 设计请有人帮助我们解决此问题、因为我们必须抓紧时间进行设计、并在1个月内获得电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、


    感谢您指出问题。 我们将了解-5V 设计显示错误的原因。 同时、您可以使用以下个人设计来处理您的项目。 如果您有某些特定要求、则可以编辑设计。

    AC->DC:12V 0.7A UCC28630设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi
    驱动负载需要0.7A 输出电流

    12V -> 5V/0.5A 降压: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    采用 TPS63710的12V ->-5V/0.5A 反相降压设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    12V -> 3.3V/1A 降压: webench.ti.com/.../SDP.cgi


    您甚至可以单独指定这4个设计要求中的每一个(单个输出选项)、以便根据需要获得更多解决方案。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我可以看到您现在说的是什么。 请返回查看、因为我将继续就此帖子进行沟通。

    我按照您的说法操作、只创建单个负载、然后如何将所有这些发送到一个 PCB?

    今天 稍后、我将再次发布我的所有设计... 大家可以帮助我们完成这个过程。 感谢您的观看、  

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、

    此时、没有一种好的方法可以为整个设计获取 PCB。 现在、您只需使用单独的布局或数据表建议作为指导、就可以在一个电路板上对各个设计进行布局。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看我的其他评论、我仍需要您的帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我仍然需要一些帮助、我们正在使用 TI CC3200EVAL 板并将 NFC 收发器 Booster Pack DLP-7970ABP 堆叠在一起、在 PCB 上制作智能插座。 我们正在尝试通过使用通道1上的电压和通道2上的电流来实现我们自己的智能插座旋转。

    我们在通道1上有 Analog 公司的差分放大器 AD629BNZ、它在+/- 25mA 上具有最大功耗、然后通过 Linear 公司的+/- 25mA 馈送可变增益运算放大器 LTC6910、然后进入 cc3200 AICH1。

    接下来、我们将在通道2上使用 Analog 的差分放大器 AD629BNZ 表示其在+/- 25mA 上具有最大功耗、然后通过 Linear Consumptes +/- 25mA 馈送可变增益运算放大器 LTC6910、再转到 cc3200 AICH2。

    我将在+/- 5VDC 上运行这4个器件、因为 LTC6910只能运行最大0至10VDC 的摆幅。

    另外、关于通道2、我们的分流电阻器上有太多噪声、因此我们将使用由 Allegro 编写的 ACS712数据表、其中指出、它消耗的电源电流不超过10mA、为0至5Vdc

    令人担忧的是、TI CC3200声称、它在校准过程中可能会消耗高达500mA 的电流、我们仍然还有 DLP-7970APB 板、听起来可能需要最大150mA 的电流...

    我还遇到了 TIDA-00534板、建议用于驱动 TICC3200板。它具有 LP38692-ADJ 设置、可在1A 电流下提供3.3V 电压。 我在 DigiKey LP38692EVAL-ND 上购买了评估板。

    最后、这就是我要驱动的东西、因为 TI 提供的良好数据表明 TIDA-00534方法工作且安全。 我们来讨论一下电源、尽管您没有 TI 评估板、我们知道 TI 在制作85-265VAC 到5 USB 反激式电路板方面做了很多工作。 我已经看到一些电流从1安培变为2安培、我们知道它们的工作原理、我可以在 PCB 软件上重新绘制它。

    但随后它会为+5Vdc 电源轨500mA 的 LDO +5VDC 馈送良好信号。

    此外、还为设置为+3.3VDC 1amp 的 LP38692-ADJ 馈送 TIc3200和 DLP 板、我认为芯片负载不会超过500mA、因此我看到的芯片上的热量在 Webtherm 软件上会变得很糟糕。

    我们将其切换到负 LDO -5VDC 电源轨500mA

    谢谢、但这是我的第一个主要项目、如果我应该使用 TI WEBENCH 从头开始设计一个器件、我发现它不喜欢从 AC 到 DC 的一些值。

    希望您能回来、我可以开始这个设计。 希望您能看到我的帖子、以便我能够继续。 我将在整个设计中使用 NI Multisim 到 Ultiboard。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Wesley
    您能否列出您正在寻找的每个电压轨的 VIN 和 Vout? 您的要求非常常见、WEBENCH 应该能够推荐解决方案。
    您是否尝试打开了 Amod 与您共享的设计?
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这不是 Amod 给我的问题、它在 WEBENCH 中的工作原理、但它看起来像从交流到直流的电源、您无法获得反激式变压器。 因此、基本上我希望 TI 参考设计已经构建和测试过的器件、我认为这是用于交流/直流转换的器件。 其85-265AC 至12VDC @1A。 这为我们的设计提供了足够的功率... 然后、我只需要创建+5VDC 和-5VDC 的负载、但棘手的问题是、我已阅读 CC3200评估板的 TIDA-00534稳压器、它将 LP38692-ADJ 设置为3.3VDC 至1A、因此我需要使用该部件。 我想它可能会变得很热、我个人认为我不会在这个芯片上消耗超过650mA 的最坏情况。 我已经尝试过电源架构软件、但它不允许我使用、但如果您阅读 TIDA-00534、他们会说您可以使用连接到此板的5V USB、并且您可以为 cc3200评估板加电。 让我添加一个工程图、这样您就可以看到我正在尝试执行的操作...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为只要我能找到这些器件、TI-Designs 目录中的设计 PMP20634就能正常工作。。 这是驱动电源轨和 TIDA-00534芯片的足够电源、但我想热量是一个问题。 下面是看起来很容易重新创建的交流/直流或120VAC 至12VDC-1A 12W 电源图片。

    链接如下...

    www.ti.com/.../PMP20634

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、  

      我在 WEBENCH 中搜索了85V 至265V、12V @0.1A 设计、发现 UCC28880或 UCC28881也可以满足您的需求。 您能否确认12V 输出电压上的0.1A 负载足以满足您的需求?

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=55BCCE6EFD934DDC

    下面是该设计的链接。

    您还可以查看此产品的 EVM。  http://www.ti.com/lit/ug/sluub56c/sluub56c.pdf

    这应该是一个小得多的设计、并且它不需要变压器(因此不需要隔离式)。 您的产品是否具有隔离要求?  

    如果您有隔离要求、您仍然可以继续使用 PMP20634、并以低得多的电流运行、正如您从 PMP20634网页上提供的测试结果中看到的那样。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100mA? 我认为这不是足够的功率吗? 如果您将所有组件加在一起、我需要至少12V 800mA 的电源、但正如我说过的、我尝试从12VDC 到5VDC 到 LP38692-ADJ 3.3VDC 1A、这是我需要帮助的、我将构建 PMP20634、然后我只需要它 为三个负载供电、我想是这样的

    12V 直流1A 电流至这些负载的电流低于......

    -------------------------- +5V 直流350mA 最大值= 1.75瓦
    -------------------------- -5V 直流350mA 最大值= 1.75瓦
    -------------------------- +5Vdc、1A 到 LP38692、3.3Vdc、A、1A = 5W + 3.3W = 8.3W

    所需的总电源负载= 11.8W

    请仔细检查我的数学运算、但问题确实是加载项#3 5VDC 1amp 表示它会使 lp38692发热、因此我尝试了1安培时的4.00VDC、但我可以这么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在电源架构上进行了尝试、但它不允许我使用 LP38692-ADJ 3.3V 1.0A 构建它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Wesley
    您是否有理由想要 LDO? 由于您从12V 输出电压中获得3.3V 电压、因此 LDO 上的压降会很大、导致其发热。 您可以很容易地尝试将开关从12V 转换为3.3V 或以1A 转换为5V。
    如果您专门针对低噪声要求使用 LDO、则可以看到您是否能够在0.35A 电压轨上承受5.5V 的输出电压。 因此、将其设为1.35A 电源轨。 然后、您可以使用 LP38692轻松将其降至5V。

    下面是仅使用开关的电源架构项目的链接。 我排除了-5V 电源轨、因为目前在电源架构中固定了负电源轨。
    webench.ti.com/.../OpenPublicSharedProject.jsp

    如果您需要 LDO 电源、以下是可使用 LDO LP38690进行设计的电源架构设计

    webench.ti.com/.../OpenPublicSharedProject.jsp

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要 LP38692的电流为3.3V 1A。 是的、我需要使用 LDO 为 CC3200和 DLP-7970APB 板加电、我认为这两个板的负载对于 cc3200不超过400mA、对于 DLP-7970APPB 不超过150mA、总电流为550mA、这就是我从下面的 DigiKey 链接购买 LP38692-ADJ 板的原因。

    www.gs.com.eg/.../2213299_1.pdf

    但我无法在 WEBENCH 中工作、或者我不知道要购买的芯片是什么、这意味着 TPS562XX... 就像 TPS562210在自己的总线上...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Wesley

      如前所述、如果输入较低、您可以使用 LP38692、以便 LDO 上的压降不是高电平。  

    我能够在 WEBENCH 中使用 LP38692创建4.3V 输入电压、3、3V 输出电压@ 1A 的设计

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    您可以参阅我与您共享的电源架构设计、将其降至中间4.3V 电压轨。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否必须是4.3V 输入才能实现此目的、或者您是否可以实现4.00V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、看看这个、我刚开始、只是在 开始屏幕上寻找将我的直流输入设置为这个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此图片对其进行了重新设计 TPS563209、最大值为0.76

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后单击 TPS563209、然后单击"Add the LDO"并选择它、结果是... 但是、我仍然希望使 TPS563209成为最大1A 的设计、这正是 TIDA-00534所接受的、但这会产生5伏的电压、您认为我应该怎么做????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Wesley
    您可以在12V 输入电压、5V 输出电压@ 1A 下运行 TPS563209而不会出现任何问题。 您可以在 LP38692以1A 电流运行的情况下继续执行此操作。

    请参阅随附的设计
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果我们现在手动计算这个运行将有多少瓦的功率呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的12瓦电源是否足够???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事可以使用这些部件、而不是 LM7805CT/NOPB 额定电流为+5Vdc 1amp、而 LM7905CT/NOPB 额定电流为-5VDC、额定电流为1A 的电源? 对我来说、焊接这些材料是一件很重要的事情
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、
    对于8.5W 的功率要求、12W 电源应该足够了(假设+5V、1A 仅为 LP38692供电)。 只需确保 TPS563209和 TPS63710的电源效率在最大输出电流下足够高(大于80%)。
    此致、
    Gerold