This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00913:TIDA-00913/GaN,反馈选项,PWM,下降时间 <=20ns

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/657928/tida-00913-tida-00913-gan-feeadback-option-pwm-fall-time-20ns

器件型号:TIDA-00913
主题中讨论的其他器件:LMG5200
 

 

 哪些 GaN 评估板/电源模块 具有反馈选项 ?

 

是否可以将 频率控制/调整 为 42.8 KHz、21.4 KHz 和10.7 KHz ?

 

可使用2.5%、5%、10%的脉冲    ? 下降时间   <=20ns?

 

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guiseppe、您好!
    通过 LaunchPad、您将能够同时调节频率和脉宽。

    您的最小脉冲由不同频率下可用的分辨率决定。

    您可以参阅 TSM320F2806的 PWM 指南(第9页):
    www.ti.com/.../sprug02b.pdf

    关于压摆率、无法在外部进行调整、因为这是在 LMG5200模块内确定的。

    希望这有助于回答您的问题。

    谢谢、此致、
    Alberto