This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TMS320开发板稳压器 用于开发和测试00951设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/660006/tida-00951-tms320-development-board-reg-for-developing-and-testing-00951-design

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035

您好、先生、

            我正在开发和扩展 TIDA 00951、请参考 设计。 根据设计指南提供了三种保护类型。 我无法在软件中处理相同的内容。 请提供适用于 TMS320F28035 MCU 的 TIDA-00951固件。

谢谢、此致、

Swathika Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathika、

    请通过相关的 TI 销售/FAE 渠道联系我们、我们将能够与您共享固件。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我们向 support@ti.com 提出了请求。 有关人员通过电子邮件发送了以下内容:

    "
    您好、Swathika:查看我从工厂获得的附加固件。 当前固件具有以下功能

    针对电池充电和备用电源的闭环控制
    OV、OC 保护
    自动模式更改
    用于启动和错误处理的附加逻辑。

    根据工厂情况、客户需要在没有或有限支持的情况下自行进行所有进一步的微调和开发。

    对此,

    Naser。
    "
    附件只是包含以下消息的文本文档:"Symantec Mail Security 用此文本消息替换了 TIDA-00951-VoltageMode.zip。 原案文载有禁止的内容,并被删除。"

    此致、
    Swathika Rao