This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1293EVM:ADS1293EVM WIN 10 CAN#39;t install driver " no board found "错误消息

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/660380/webench-tools-ads1293evm-ads1293evm-win-10-can-t-install-driver-no-board-found-error-message

器件型号:ADS1293EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

ADS1293EVM WIN 10无法安装驱动程序

当您尝试运行软件时、在 Windows 10中收到"未找到电路板"错误消息。 您需要手动安装驱动程序。  

在手动安装驱动程序之前-您需要更新要安装未签名驱动程序的 Windows 10 -否则 Windows 10将拒绝安装。

您可以在此处找到告诉 WIN 10 您将安装无符号驱动程序的正确方法...   

www.youtube.com/watch

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eldad!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 感谢您的提示!