This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00142:通过 CAN 通信进行电流控制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/657744/tida-00142-current-control-via-can-communication

器件型号:TIDA-00142

该产品看起来符合我们的要求、但您是否有一些指导来实现电流反馈控制并通过 CAN 总线命令它? 这将用于汽车原型解决方案。

谢谢、

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    您在寻找什么指南? TIDA-00142使用 DRV8301-HC-C2-KIT、可通过 TI store 获取该套件用于评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我正在寻找有关如何设置评估套件以接受我们将发送的 CAN 消息的指导。 我尚未收到该套件、但我们的目标是通过 CAN 发送一条命令、以获取当前设定点或目标。 额外的好处是该套件通过 CAN 发回其电流、电机转速的状态。 等等

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    请参阅 e2e.ti.com/.../2158900帖子

    希望这将帮助您入门。

    我们还将联系 C2000团队以获取其他支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在电机控制项目中添加 CAN 通信代码、可以在 C2000 controlSUITE 中找到 CAN 示例项目、该项目可从 TI 网站下载。 让我们知道您是否移植了 CAN 代码。 谢谢。