This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UC1843A:反激式电流控制

Guru**** 2948950 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC1843, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/659410/tina-spice-uc1843a-flyback-current-control

器件型号:UC1843A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 UC1843、 TL431

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试对我的反激式转换器设计进行仿真。 反激式转换器应使用 UC1843控制器在电流控制模式下运行。 外部电压控制环路如下面的原理图所示(基于 TI UCx842/43器件的数据表)。 TL431用于创建补偿器、而光耦合器用于分离。 我无法成功进行瞬态仿真...  

一旦我移除隔离器电路,光电隔离器就会执行奇怪的操作,它具有光耦合器栅极信号、输出电压.... 收敛为零。  

隔离器电路本身按如下方式进行了测试、对我来说不起作用。

我错过了什么明显的东西?  如果有人对这些电流模式控制器有任何反馈、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    您能否共享.tsc 文件、以便我们更好地帮助您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经解决了我的问题。 我在 TINA 的其中一个应用示例中找到了一个光电隔离器模型。 非 TI 组件模型都不适合我。

    谢谢